This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1013D:数据表缺少信息

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: LT1013D, OPA2196, LT1013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091391/lt1013d-datasheet-missing-information

部件号:LT1013D
主题中讨论的其他部件: OPA2196, LT1013

各位专家,您好!

我们的客户注意到 LT1013D的数据表 似乎没有Vos与VCM的图表。

在数据表 (SLOS018I)上, 当VCM =负电源轨时的输入偏移电压和 作为VCM函数的输入偏置电流在VCM=Vee时启动,并上升至Vcc。

此外,图6。 共模输入电压与输入偏置电流比较奇怪,通常在垂直方向上以IB的形式显示,在水平方向上以VCM的形式绘制,此图表将这些轴翻转。

为清晰起见,我正在寻找与其他TI产品发布的图表相同的图表,但LT1013D的图表不在此列。 例如,请参阅OPA2196数据表SBOS869–2017年7月,图1。 偏移电压与共模电压的比较。和图4。 输入偏置电流与共模电压。

此外,LT1013D的商品页面上似乎有一个错误,标题是错误的:它指出它是 单个运算放大器,而实际上是双运算放大器。

你能帮助澄清吗?

谢谢你

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    我不知道LT1013D或其数据表的历史,但它确实是一个传统的运算放大器,因此当今的数据表信息规范  通常 与 1988年及更早的数据表中包含的规范大不相同。 正确,它不包括 输入偏移电压(Vio)与共模电压的图表。 相反,电气特性表6.5 为  VIC =−15 V至13.5 V (25°C时)提供共模抑制比(CMRR) ,其中规格为97 dB最小值和114 dB典型值。 这表示典型的Vio变化 约为2 uV/V,最大Vio变化为14.1 UV/V 数据表是我们提供的LT1013D信息的范围,它们不是任何图表。

    图6共模输入电压与输入偏置电流轴如您所述。 如果独立垂直 轴上显示IIB,而水平独立轴上显示VIC,则会更正确。 TI在第二源基础上生产了LT1013D,图形和表格似乎是根据第一源的图形和表格建模的。

    "此外,LT1013D的产品页面上似乎有一个错误,标题是错误的:它指出它是 单个运算放大器,而实际上是双运算放大器。" 是的,表明它是单个的商品页面不正确。 LT1013数据表表明它是双运算放大器是正确的。 遗憾的是,在创建商品页面时,这是创建者常见的错误。

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程