请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2904 您好,
LM2904DR和LM2904DRG3之间的明显区别是什么
是否仅限现场认证的数量?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
你好,中山,
与Kai分享的帖子类似,这些设备没有区别:
总的来说,您将看到具有引线抛光NiPdAu,G3的G4设备将指示SN的引线抛光,如果没有G3或G4,则引线抛光将是NiPdAu或Sn (请参阅 此处的参考)。
但是,在这种情况下,这两种设备都是NiPdAu,因此它们之间没有区别。

祝你一切顺利,
Carolina