This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA597:输入偏置电流

Guru**** 2512865 points
Other Parts Discussed in Thread: INA597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091327/ina597-input-bias-current

部件号:INA597

您好,

放大器的输入偏置电流是多少? INA597的共模输入阻抗为9千欧(在数据表中给出)。 在36V共模输入电压下,放大器的输入偏置电流应为4mA。 但是,数据表中的图13指定输入偏置电流将小于3nA。  

此致,

肖里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shaury,

    输入偏置电流是流入内部OPAMP本身输入的电流。 除了高信号电流之外,它还流经反馈电阻。

    Kai