This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7219:NOPB含义

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091158/lmv7219-nopb-meaning

部件号:LMV7219

你好,团队成员  

您能否给出这三个可订购编号之间的区别? 我混淆了NOPB后缀的含义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    不同之处在于铅表面。 在电气方面,它们是相同的。

    National使用/NOPB后缀来指定“绿色”,非引线涂层(类似于TI "G"代码)。

    在使用"引线"设备时,发布了带有"/NOPB"后缀(相同芯片,相同测试)的新"绿色"(无引线)版本。 这两种车漆都可用于绿色过渡时期。

    最后,"旧的"含铅部件(非/NOPB)被废弃,只有少数装置仍对含铅部件有足够的需求。

    在上述情况下,LMV7219是旧的“SnPb”铅抛光。

    您可以在产品文件夹订购表中看到差异:

     https://www.ti.com/product/LMV7219#order-quality

    请注意,LMV7219M7行的“铅抛光”列中有“SnPb”。

    LMV7219M7/NOPB行在“铅饰面”列中有“SN”(绿色)。

    "X"表示拨禾轮尺寸选项(3K与1K)。 请参阅"SPQ"列。