This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:OPA858输出异常问题

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA858
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079265/opa858-opa858-output-abnormal-issue

部件号:OPA858

大家好,

当我们使用OPA858进行信号放大时,我们发现了一个异常。 电路如下图所示。 当IN+输入为0V时,输出为1.7V。 输出应为0V。  请帮助解决此问题? 谢谢。

谢谢,期待您的回复。

此致,

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    否,输出电压不能为0V:

    e2e.ti.com/.../jasper_5F00_opa858.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    Kai是绝对正确的,OPA858的输出电压(低)的典型值为1.05V。  为了完整起见,我连接了一个简单的电路,在您的电路中存在的条件下,该电路在OPA858的输出上显示1.05V的电压。


    e2e.ti.com/.../opa858_5F00_output_5F00_low.TSC

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,Alec,

    非常感谢您的回复。  很好的地方

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,Alec,

    我有一个新问题。 情况如下:

    反馈电阻是470欧姆, GND电阻是100欧姆,所以我觉得增益是5.7 ,输入是0.295V,输出应该是1.68V,但测试输出是2.35V,你能帮你分析原因吗?

    因此,您能否帮助 确认OPA858是否适用于相同方向的缩放应用?  

    谢谢。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    OPA858需要系数为7的最小增益。 但在您的电路中,增益仅为5.7。 因此,OPA858可能会振荡。

    尝试使R89 > 50R。 这将使OPAMP的输出与电容负载隔离,并可恢复一定的相位裕度。

    但您为什么使用解补偿的5.5GHz OPAMP? 仅用于放大直流信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我会让我的客户将增益调整到大约10,并更新结果。 它们只在测试中使用直流信号,其产品中的OpAmp 用于放大交流信号。 谢谢。  

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    OPA858的输出连接了什么负载? 电容过大的临界负载会导致稳定性问题。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    Kai是正确的;如果您可以分享有关负载和电路的更多详细信息,我们可以帮助评估您的电路稳定性以及任何其他项目。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,Alec,

    我需要与客户一起检查负载和电路。 我会在收到时更新它。 感谢您的支持。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    我将等待您的更新。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    我正在与我的客户核实。 谢谢。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    您是否能够与客户交谈?  您的问题是否已得到解决或解决?

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    我的客户反馈,OPA858不是轨对轨设备,因此它们不采用相同的方向放大。 他们没有提供原理图和负载电路。  

    谢谢。  

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    据我了解,客户正在寻找一款能够以10 V/V增益执行轨对轨输出的设备,用于交流信号输入。  您能否指定客户操作所需的频率范围?  放大器输入上的交流信号有哪些特征?

    根据您客户的负载,带宽需求,输入/输出要求和原理图,我将能够继续帮助您找到适合应用的TI运算放大器。

    如果您能够分享有关客户需求的更多信息,我可以稍后返回此论坛帖子以帮助您。  在获得更多信息之前,我无法提供有关选择放大器或故障排除性能的更多建议。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    谢谢。 我的客户选择了OPA858,他们已经完成了原理图。 正如您所说,我还不清楚他们的具体要求。 这可能需要更多时间,但我会在收到时更新。 感谢您的耐心等待。

    此致,

    贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    我将等待您的更新。   

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jasper:

    您的客户可能需要一些时间来重新定义其原理图和必要的性能目标,如果您认为合适,我可以继续关闭此线程。  如果您掌握了相关信息,并希望继续在此处讨论同一主题,请在接下来的几天内回复。

    最佳,

    Alec

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec,

    谢谢,我稍后会向您更新更多信息。

    此致,

    贾斯珀