This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290:关于零漂移的问题

Guru**** 2931000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1090325/ina290-question-on-zero-drift

部件号:INA290

零漂移斩波器的内部时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    我已将此问题发送给我们的设计团队,看看我们是否可以分享。 我会在收到他们的回复后立即跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞,

    我听到了设计团队的反馈, 他们提到这不是我们经常提出的问题。 您能否在此处分享需要知道此频率的原因,或者问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不知道时钟频率,我就无法知道真正的"可用"带宽。 我有一个应用程序包含大量不可避免的高频内容,这可能是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰瑞,

    我从这里的设计中得到了反馈。 前放大器的工作频率为200kHz,第二个放大器的工作频率为625kHz。 请注意,内部振荡器并未完全剪裁,并且可能因过程变化而变化+/- 30 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢卡罗勒斯!