This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG101:原理图和印刷电路板布局保护环

Guru**** 2848410 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091540/log101-schematic-and-pcb-layout-guard-rings

部件号:LOG101

您好E2E:

我们的客户希望在运行保护环的原理图和PCB布局之前进行验证。
LOG101连接到两个光电二极管,通过NC引脚绕在这些端子周围显示保护迹线。  保护跟踪由一个单位增益运算放大器(LOG101下的SO8)驱动,其非反相端子通过100欧姆电阻器连接到接地。  如果您需要其他详细信息,请告诉我。

此致,
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo,

    为什么不简单地将护罩连接到信号接地(LOG101的引脚6)?

    您甚至可以为每个输入使用单独的防护装置。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carlo,

    在对数放大器或互阻抗应用中,保护环非常关键,用户需要在较低pico-ampere范围内测量极小的电流。   LOG101指定了100pA到3.5mA的动态电流范围。 虽然此电流范围仍然相对较低,但保护环可能不那么重要。

    尽管如此,保护环仍将为信号路径输入轨迹上的GND提供屏蔽,帮助减少噪音接收并提高EMI抑制。    

    如Kai所述,您可以考虑将防护环直接连接到GND,因为LOG101内部同相输入引用相同的GND电位,并且您可能不需要驱动防护环的缓冲U 1.2。

    另一个要考虑的因素 是在执行低电流测量之前,确保PCB板完全清洁,无助焊剂残留物和污染物。  在我们的评估中,使用超声波去离子水浴清洁板上的助焊剂15分钟,以确保完全清除设备下方的助焊剂。 但是,在您的PCB中,相应的助焊剂去除工艺可能会因所用助焊剂类型而异。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯