This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:输入偏置电流温度漂移

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091700/lmh6629-input-bias-current-temperature-drift

部件号:LMH6629

您好,

LMH6629的输入偏置电流温度漂移未在数据表中指定(在线或pdf修订版I)-是否有人可以向我提供标称/最坏情况规格或测量数据?

非常感谢,

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,网卡,

    但指定了整个温度范围内的最大输入偏置电流。 要估计输入偏置电流的典型温度漂移,请参见图46:

    (22 - 6)µA /(125 + 40)°C = 100nA/°C

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Kai -我没想到!