This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:AMC1311-Q1设备错误与温度曲线

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311-Q1, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091650/amc1311-q1-amc1311-q1-device-error-vs-temperature-curve

部件号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他部件: AMC1311

大家好,

我们在数据表中发现,AMC1311-Q1数据表典型曲线显示设备1 2 3?  请您解释一下我们应该如何解释这一点吗? 是否在相同条件下同时测量了三台设备? 这是否意味着不同设备具有不同的温度系数? 对于某些设备,温度系数为正,而对于其他设备,温度系数为负?

谢谢

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scarlett!

    是的,AMC1311数据表曲线来自三个不同批次的3个不同设备,在相同条件下运行。  零件到零件和批次之间存在差异 ,因此曲线旨在补充电气特性表中显示的最小/最大限制。