This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200输入反走样RC滤波器

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091194/amc1200-amc1200-input-anti-aliasing-rc-filter

部件号:AMC1200

大家好,

我的客户正在使用AMC1200来监测电池组的电压(400V)。 关于 输入抗锯齿RC滤波器,我们发现了一些有趣的事情,如下所示:

1)图A,使用RC滤波器(10ohm,330pF)时,采样结果准确,±2V方差。

2) 图A, 不带 RC滤波器(10ohm,330pF),采样结果准确,±2V方差。

3)图B,短2电阻器,仅使用C滤波器(330pF),采样结果为-20V至-5V偏压,以下为采样结果。

您能否帮助评论如果只有C滤波器(我运行了模拟并发现案例2的频率响应)和3相同,为什么结果会有偏倚?

 

 

结果

VOUTP

VOUTN

VOUTP - VOUTN

测试1.

AMC1200采样

338V

3.162V

2.039伏

1.123伏

实际值

350伏

3.13伏

1.97伏

1.16伏

 

 

 

 

 

 

测试2.

AMC1200采样

188伏

2.91伏

2.288伏

0.622伏

实际值

200伏

2.8814伏

2.2186V

0.6628V

非常感谢。

此致,

杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    AMC1200的输入是一个开关电容器,与SAR转换器有点相似。 如数据表中所述,外部RC滤波器提高了稳定性,并减少了C_IND输入和充电中的电荷倾弃。 如果没有这些电阻器,由于大电容器C5,C_IND的充电可能不稳定,并且比AMC1200样品稳定所需的时间更长。  PRECISION LAB系列的第8节将进行更详细的介绍: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection?context=113.9747万-1140267-1128375-1139106-1128643</s>114.0267万 112.8375万113.9106万112.8643万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢你的帮助。 但是,客户是否可以同时拆除电阻器和电容器(情况 2) 图A, 没有 RC滤波器(10ohm,330pF),采样结果是准确的,±2V方差)?

     

    非常感谢。

    此致,

    杨先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yang,

    RC滤波器不仅可用作输入电压采样开关的充电桶滤波器,还可将电路的其余部分与开关噪声隔离。 因此,忽略输入筛选器是完全不明智的。

    TI的设计人员花费了大量的时间和精力来使AMC1200尽可能地正常工作。 那么,为什么不简单地添加数据表建议的三个简单组件呢?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    感谢您的帮助! 因为客户已经完成了不带RC滤波器的PCB制造。 我会要求客户重新设计它。

     

    此致,

    杨先生