This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324A:LM324AN故障-ve输入-低阻抗

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM324, LM324-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1089797/lm324a-lm324an-failure--ve-input---low-impedance

部件号:LM324A
在“线程:LM324LM324-N”中讨论的其他部件

大家好,

 

我需要你的帮助。 我们在运算放大器负输入低阻抗方面遇到了一些问题,我不知道为什么会发生这种情况。

电路如下所示。 输入信号可以介于0和24V之间。

我不确定我们是否有一个大雾的批次,或者我做了一些我看不到的非常错误的事情。

当设备停止工作时,连接器侧的输入将不再工作,但如果您施加电压以表示D7阳极,5V输出将正常切换。

我认为捕获二极管已损坏。 我个人看不出电路有什么问题。

 

如果您在设备损坏时测量100K,即使移除~~100k,它也会测量3K。

 

有什么建议?

 

此致

丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    为什么要将OPAMP用于此典型比较器应用?

    输入24V输入信号时,LM324的+输入端和LM324的-INPUT端的电压范围将会永久超出共模输入电压范围。 数据表指出,输入电压必须与正电源电压保持2V的距离。

    在负输入电压情况下,LM324的输入端没有电流限制电阻保护OPAMP。

    另请参阅数据表的8.3 3部分。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    那么您说+ve输入(R46和R47)上的4V偏压会违反设备吗?

    此外,在没有输入信号的情况下,-ve设置为~0.5V的值。 当施加24V左右时,-ve输入通过100kr电阻器实际上只能达到最大5V,24V被二极管阻塞。

    我同意如果输入低于<-0.7 ,则内部二极管可以导电。

    我在这里的想法是否都是错误的?

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    那么403.536万那么您说+ve输入(R46和R47)上的4V偏压会侵犯该设备吗?

    是:

    此外403.536万此外,403.536万,-ve的值设置为~0.5V,不带输入信号。 当施加24V左右时,-ve输入通过100kr电阻器最多只能达到5V,24V被二极管阻塞。[/QUE]

    是的,但即使+5V也会违反共模输入电压范围。 请参阅上文。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Richard:

    输入连接和输入引脚之间只有一个二极管。 因此,引脚内可能会受到ESD/EOS的影响。 (静电放电/电气过应力)。   添加一个串联的电阻引脚可能会有所帮助。  

    LM324的电源电压是多少? 如果为5V,则输入共模不正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron / Kai您好,

    所以我们使用324的原因是因为我们实际上有数百个。
    我决定将IN+上的电压降至2V0或2V5,并将输入更改为0~3.0V范围。

    为了获得标准组件所需的电压,我们手头有。 现在有一个串联电阻器与输入-串联,因此任何负向信号都将减少损坏输入的机会。

    希望我不会再看到因我无能而失败的事情!

    我还将重新设计原来使用正确比较器件的电路。 我想如果OP-Amp是从6V5供电的话,我不会有这个问题。 仍然不完全确定到底是什么导致了设备的死亡。

    我很惊讶地发现我的数据表没有8.3 Tm3部分。

    非常感谢。 如果还有其他值得提及的事情,我都是耳朵!!
    此致

    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我有过第二次思考。 除了可能会导致输入受损的负瞬态危险外。
    我认为电路是有效的,因为设备不用作放大器,在这种情况下,共模值不适用。

    输入(或两者)均可达到32V而不受Vcc大小的影响。 设计保证了这一点。

    此致
    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    您是否阅读过此AppNote的2.2 部分?

    e2e.ti.com/.../sloa277a.pdf

    顺便说一下,您使用的是哪种LM324? National Semiconductors的原始LM324-N或TI的克隆?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我使用的是TI器件,如上所附图片。
    我可以看到存在一个问题,因此当安全带靠近时,我已将触发电压降至2v5,并在腿部输入上添加了1K系列电阻器。
    此致
    丰富

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../richard_5F00_lm324.TSC

    在R1和R2的帮助下,比较器的阈值设置为1V。 R3和R4形成了一个输入分压器,因此需要3.5V输入电压才能使压实器切换,就像在原始电路中一样。

    R3 = 25k可保护LM324免受高达25V的负向输入电压,并与高达112V的R4正过电压结合使用。 C2增加了一些ESD保护。

    如果由于LM324的有限输出电压(~3.8V),LED仍在熄灭状态下闪烁,则可以将一个串联的硅二极管添加到LED中。 当采用需要超低电流的高效LED时,可能会出现这种情况。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,
    感谢您的回复。 我想你的意思是3V而不是1V阈值。

    因此,当我的电路遵循共模电压时,输入电压的范围可能从0V到24V不等,并且仍然会切换运算放大器。 触发器现在设置为2V5。 我还需要5V信号输出,这是设备由5V供电的原因之一,因为输出不是集电极开路。

    此外,二极管在托架上保持任何较大的电压,但如果阴极偏压至少为5V,仍可保证运算放大器的输入端保持在5V最大值。

    这确实很有趣。
    此致
    丰富

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard

    2.5V固定电压输入和5V电源正常。 其他输入可能从0V到最大VCC不等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有回复。

    回到我最初的问题,我不完全理解这种机制是如何受到影响的。 几个故障设备(引脚6输入-)参考DMM的GND测量4KR和20kr。 我假设部分损坏是由于负的瞬态而发生的! 只是希望应用修改后不会再次发生这种情况。

    最后一个注意事项,如果此引脚随后由较低的阻抗输出驱动,我不会知道损坏情况,因为输出按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    不,我确实是指1V的阈值,以便能够在电路输入处使用分压器,并使OPAMP的输入免受严重欠压和-25V至112V的过压的影响。

    只是404.1181万只是回到我最初的问题,我没有完全理解“内-”如何受到影响的机制

    通常,电路中出现比预期更重的欠压和过压。 不要忘记ESD,电涌和脉冲。 在进行电缆连接期间或在通电和断电过程中,当相关电路部分或不均匀通电或断电时,信号接地发生变化,可能是意外欠压和ovbervolvages的原因。 因此,增强输入保护是明智之举,即使似乎没有必要这样做。

    顺便说一句,输入端的1k电流限制电阻器太弱,无法完全保护LM324的输入,因为电流必须限制在1mA以下。 超过-1V的非热插拔将破坏LM324。 所以如果你不喜欢我的输入分压器,那么至少要将电流限制电阻增加10倍左右。

    一种非常耗时但有用的方法是将一个强大的数据记录器连接到信号线路,该信号线路被怀疑必须克服比预期更重的欠压和过压问题。 数据加热器应由电池供电,以避免引入额外的EMI源,并且应具有输入分压器,以便能够处理其输入本身的严重欠压和过电压。

    Kai