This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA229-Q1:引脚INA239-Q1和INA229-Q1是否兼容? 软件兼容?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA239-Q1, INA229-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091943/ina229-q1-are-pins-ina239-q1-and-ina229-q1-compatible-software-compatible

部件号:INA229-Q1
主题中讨论的其它部件:INA239-Q1sysconfig

引脚INA239-Q1和INA229-Q1是否兼容? 软件兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    INA229-Q1和INA239-Q1是引脚兼容的,但是它们与软件不兼容,因为有些寄存器有不同的大小,而且转换和配置值也不同。  

    幸运的是,我们在sysconfig中提供了这两种设备,sysconfig是一个代码生成器,可用于帮助您进行软件过渡:

    https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio