This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2901
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1086674/lm2901-lm2901

部件号:LM2901

您好,

我使用的是LM2901配置:

输出稳态低(0V),在某些情况下,我看到以下效果:

电容器的充电和放电(黄色信号)会导致电路上的下一电平变高(绿色信号),这对我来说不是很好。

这是由上拉电阻导致的? 如果我的稳态为低电平,我是否应该改用下拉电阻器?

 

谢谢你。

ROI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高ROI,

    我们在示波器图中看到了什么? 输入信号是什么?

    此外,重新思考如何处理未使用的比较器输入:

    e2e.ti.com/.../snoaa35b.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器图中的黄色信号是LM2901输出,绿色信号是其输入连接到LM2901输出的下一个组件的输出(不相关,这是我的图片)。

    在稳定状态下,连接到1.2V参考电压的针脚和连接到测试电压的针脚小于1.2V,因此LM2901的输出为0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高ROI,

    这可能是接地噪音。 如果电路中有微控制器,则此噪音可能来自3.3V电源,也可能是信号接地的共模噪音。 最佳解决方法是使用实心接地平面,并将模拟接地和数字接地严格分开。

    我将使用这样一个接地弹簧并将其直接连接到LM2901的接地针脚:

    LM2901输出处是否仍有噪音?

    您能否显示您的布局?

    另一个原因可能是LM2901本身由于未使用的比较器输入处理不当而出现零星的触发甚至振荡。 这可能会导致LM2901内出现一些不必要的接地弹跳。

    同时请记住LM2901的最大输入电压为3.3V - 2V = 1.3V。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高ROI,

    参考电压是如何产生的?

    正如Kai所说,LM2901比较器的合法输入范围是Vcc-2,或3.3V。 因此,确保两个输入均低于1.3V。

    能否在一个示波器镜头上同时看到输入,输出和电源电压? 这样我们就可以看到比较器的实际操作和实际I/O条件。

    此"下一级"电路在激活时是否会导致瞬变或电源下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROI

    我们有一段时间没有看到关于此职位的回复,因此我将关闭此职位。  如果需要进一步支持,请随时回复或发布新帖子。

    谢谢

    卡盘