This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA747:关于在低温条件下使用

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: UA747

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091326/ua747-about-use-in-low-temperature-conditions

部件号:UA747

您好,支持团队。

我收到了客户的问题。

您能否告诉我们,在低于0°C的低温条件下,哪些特性会恶化?

我们知道它已超出保修期,但我必须使用uA747CD作为替换件,因为竞争对手的产品不可用。

如果您能合作,我们将不胜感激。

谢谢,此致,

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higa,您好!

    首先,所有"全量程"规格仅对0°C至70°C之间的温度范围有效 但请注意,此温度范围也可在"绝对最大额定值"中找到。 这有着深远的后果,即制造商不保证OPAMP在此温度范围之外正常工作,是的,OPAMP甚至有损坏的危险。

    这具体意味着什么? OPAMP在指定的温度范围之外仍可能"某种程度上"工作,大多数情况下。 但是,某些OPAMP可能会出现问题,甚至可能会损坏。 这对业余爱好者来说可能是一种可接受的风险。 但对于专业人员来说,由于最终的损坏索赔,这可能会变得昂贵。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Higa-san,

    我是一个70年代的小孩子。 那时,uA747可能是唯一的选择。  但是,奇怪的引脚输出使得在没有黑客的情况下无法更换新设备,或者重新制造的电路板  uA747M为-55C至+125C,因此 该产品的一种变体可在较宽的温度下工作。 SOIC封装中没有uA747M。  

    对于维修工作,值得尝试uA747CD。 确认维修温度过高。 然后计算风险,因为风险是您的。

    对于新生产,重新设计电路板以使用现代运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ron-san

    感谢您的建议。

    我们非常感谢。

    此致,

    Higa