This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM397:最低供电电压说明

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: LM397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091834/lm397-minimum-supply-voltage-clarification

部件号:LM397

您好,

LM397数据表指出“宽电源电压范围5 V至30 V”,最小电压为5 V (无容差)。

我们的5 V电源导轨的容差为±5 - 10 % ,因此我想知道是否可以使用它为该部件供电。

请告知,最小电压5 V是否是部件在其指定性能范围内工作的绝对最小电压,或者此电源电压是否存在一定的公差,我们可以通过5 V ±5 - 10 % 电源进行操作。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vic:

    如果您查看图1 (电源电流与电源电压),则电源电流稳定在大约4V。

    它在<5V时将"正常工作",但偏置电流(图2)和偏移电压(图4)等规格可能超出规格(表为5.0V)。 较低的偏置电流可转换为稍慢的响应时间。

    因此,只要您不会过于用力地按压任何特定规格,就可以了。