This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA849:当输入高于5V时,输出异常

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091133/ina849-output-is-abnormal-when-input-higher-than-5v

部件号:INA849

您好,

一位客户使用了INA849并遇到了问题,他使用了+-12V 电源,G=100,他发现当输入电压较高5V时,输出为零。  他的输入是直流输入。

根据  数据表的VCM VS Vout曲线,输出应约为10V。

模拟结果与曲线相同。

他的原理图如下所示:

那么问题是什么呢? 请您帮忙确认吗?  

此致

凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kailyn:

    那么问题是什么呢?  

    下面是一些问题。 INA849的传输功能如下所示。 当增益= 100V/V时,rg按60.61Ω 计算。

    第二个问题:假设原理图使用+/-12V作为电源轨,Vref =0,传输功能为Vout = Gain *(V+IN - V-IN),其中(V+IN - V-IN)是差分输入信号。 假设输出电压可摆动至+/-12V直流,差动输入电压为 ±12V/100V/V = ±0.12 V或  ± 120 mV。 不清楚如何使差动输入> 5V直流。   

    如果差动输入电压>5V,则输出电压将处于饱和状态。  

    请参阅随附的Tina模拟。  

    e2e.ti.com/.../INA849-E2E-405.2022万.TSC

    随附的是模拟工程师计算器,您可以在其中计算差动输入电压的Vin_min和Vin_max范围。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond,您好!

    我理解您的意思,客户认为  当5V输入且G=100时,输出将为饱和而不是0V。  

    他所说的是图8-3。 即使是饱和,也应该输出截短波形。  

    此外,我安装 了在网站上下载的模拟工程师计算器, 但没有INA849。 是最新版本吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kailyn:

    请提供完整的示意图。  

    在您发布的模拟中,rg = 665Ω,增益= 10.02 V/V,输出电压为12V直流,这是正确的。  

    在下一个随附的示意图中,rg= R136的计算公式为100Ω Ω 或增益= 61 V/V,双电源轨,±6.5V直流。  

    根据您的电路说明,输入违反了VCM要求。  

    如果您有其他问题,请告知我们。  

    最佳,

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond,您好!

    感谢您的回复,很抱歉让您感到困惑。 客户回复我,在实际电路中,6V5连接12伏,他使用了+-12伏 电源,增益电阻rg改变了61欧姆或62欧姆,但输出始终为零,他尝试了几次INA849,结果相同。

    所以他想确认这个问题。

    此致

    凯林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kailyn:

    您是否可以要求工程师按如下所示配置INA849电路? 我想知道INA849的输出是什么。 以下电路在线性区域工作。 我想知道INA849是否损坏,是否能够线性运行。 请参阅INA849中的绝对最大评级。  

    如果INA849仍能线性运行,请向我发送电路的实际实验配置,包括设置的输入和输出。   

    最佳,

    雷蒙德