This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:PGA308的开机响应时间

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309, PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091351/pga308-power-on-response-time-for-pga308

部件号:PGA308
线程中讨论的其他部件:PGA309

大家好,

是否可以共享PGA3078和PGA309的开机响应时间? 感谢你的帮助。

此致,

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,苔丝,

    PGA308和PGA309是可编程桥传感器调节器。   在标准应用程序中,配置设置,偏移,增益和校准因子编程到存储器中。  PGA308采用了一组一次性可编程(OTP)内存来存储校准设置,而PGA309 则依靠外部EEPROM设备来存储配置设置和校准系数。  

    开机时,在独立模式下,设备会在启用输出之前读取配置设置。  设备仅在已使用有效的存储器内容进行编程时才启用输出。  

    PGA308 的通电顺序在PGA308用户指南中描述;根据操作模式,该设备可能表现出不同的行为。 假设设备在独立模式下使用,当电源电压生效时,PGA308会等待大约25毫秒,在此期间VOUT被禁用,然后尝试从最后一个有效OTP存储器库中读取数据。 如果内存组具有正确的校验和,则会加载带有OTP数据的PGA308寄存器,并启用VOUT。 但是,如果校验和无效,则会禁用VOUT。 PGA308用户指南的2.10 部分 讨论了开机顺序, 而PGA308用户指南的图5-10 显示了独立模式下的开机顺序。  在PGA308上,对于需要快速打开VOUT的应用,CFG2寄存器中的NOW位必须设置为'1',这样就消除了在通电时对VOUT的25ms禁用。  当now=1时,在电源有效后,输出被启用60µs。  启用输出后, 输出根据 PGA308数据表第3页上的稳定时间规格稳定下来 (~15μs典型的0.01 % ,当G=200时,无电容负载)。

    PGA309用户指南的第3.1 节P60介绍了正常独立操作中的PGA309开机顺序。   电源生效后,PGA309等待大约33毫秒,然后尝试从EEPROM读取配置寄存器数据。  如果EEPROM已使用标记字0x5499进行编程,并且Checksum1寄存器值有效,则设备将触发温度ADC转换(该设备大约需要160毫秒来完成 16位温度转换)。   转换完成后,PGA309开始从EEPROM读取查找表,以使用分段线性插值算法计算增益和零DAC的设置。 PGA309读取整个查找表并确定查找表(Checksum2)的校验和是否正确。 查找表中的每个条目大约需要500毫秒才能从EEPROM读取。 一旦Checksum2被确定为有效,增益和零DAC的计算值将更新到各自的寄存器中,并启用输出放大器(VOUT)。  启用输出后,输出将根据 PGA309数据表第3页上的稳定时间规格稳定到目标 

    请查看 PGA308用户指南 和 PGA309用户指南 文档,它们根据操作模式详细解释了每个设备的电源顺序。

    谢谢,顺祝商祺!

    路易斯