This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA148-Q1:存储等级与工业版对比

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA148, INA148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1091096/ina148-q1-storage-rating-vs-industrial-version

部件号:INA148-Q1
主题中讨论的其他部件:INA148

客户关于INA148和INA148-Q1之间差异的问题:


由于存储温度看起来不同,使用什么步骤来指定存储温度:

 

INA148QDRQ1 =-65°C至150°C

INA148UA/2K5 =-55°C至125°C

 

长期接触会影响什么? 电气规格或包装变形/损坏?


这是-Q1数据表上的拼写错误,还是确实具有较低的存储温度?  如果是,原因是什么?  似乎是一个奇怪的值。

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve,

    您在INA148与INA148-Q1数据表中所看到的存储温度是真实的。 温度循环条件用于在产品数据表中指定存储温度。  长期暴露的不利影响可能是可焊接性。 如果部件超过IPC/JEDEC J-STD-020E规定的地板使用寿命,则可能会出现脱层后焊接回流,这可能导致电线粘结脱落或断裂。

    如果MBB (防潮袋)已打开,且零部件在装配前超过了地面时间,则以3-6级发运的零部件需要烘干。  只要85 % 不超过JEDEC的地面使用寿命(≤30°C/JEDEC RH),并且从打开袋子到组装的时间不受限制,1级就被视为不受水分影响。 2级–6级地板使用寿命为(≤30°C/ 60 % 相对湿度)。