This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA171:Altium PSpice (XSPICE)模型

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171, TINA-TI, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565673/opa171-altium-pspice-xspice-model

部件号:OPA171
主题中讨论的其他部件: TINA-TIOPA197

您好,

很久以前,我曾尝试为 OPA171运算放大器找到一个工作模型。

我在过去发现了这个运算放大器的模型,但在Altium PSpice的模拟中失败了。

现在,我再次遇到了一些设计,这些运算放大器可能适合,但我也想模拟这些设计。

获取以下消息:

类   文档   源   消息   时间   日期   号

[警告]   Design XSpice    vccvs1_in\xu1:没有值,DC 0假定   为14:10:55   6-1-2017   38

[警告]   设计    XSpice   动态Gmin步进失败   14:10:55   6-1-2017   40
[警告]   设计    XSpice   源步进失败   14:10:55   6-1-2017   41.

作为Altium用户,我们尝试为库中的活动零件获取仿真模型,这是我们在一些设计中使用的零件。

是否有任何工作模式?

我知道TI应该提供Altium来测试模型,因为您几年前收购了National Semiconductors,当时Altium是National的全公司工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bert:

    有一种新的OPA171型号可供使用,该型号是在更新和改进的体系结构上设计的。 它已在许多不同的模拟器中进行了测试,因此兼容性应该不是问题。

    请在此处下载此型号: e2e.ti.com/.../OPA171.cir

    如果您在Altium使用此模型进行仿真时遇到任何问题,请告诉我。

    此致,

    Ian Williams
    线性应用工程师
    精密模拟-运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,此模拟模型不适用于Altium中的PSPICE
    我在一个工作模拟中看到了这些错误,另一个运算放大器被OPA171模型所取代。
    所以我还是在努力去做,我很害怕。

    Bert

    类 文档 源 消息 时间 日期 号

    [错误] Tempsenor AD590 XSpice 错误,第92行:.model r_noiseled\xu5 res (t_abs=-Spice 273.15) 11:20:54 9-1-2017 34
    [错误] Tempsenor AD590 XSpice 无法识别的参数[t_abs] in PSpice电阻器模型-忽略 11:20:54 9-1-2017 35
    [ERROR] Tempsenor AD590 XSpice 无法识别的参数[-Spice]在273.15 电阻器模型中-忽略 11:20:54 9-1-2017 36
    [警告] Tempsenor AD590 XSpice 动态Gmin步进失败 11:20:55 9-1-2017 37.
    [警告] Tempsenor AD590 XSpice 源步进失败 11:20:55 9-1-2017 38.
    [错误] Tempsenor AD590 XSpice doAnalyzes:迭代限制已达到 11:20:552017 年9月1日 39
    [警告] Tempsenor AD590 XSpice 运行模拟中止 11:20:55 9-1-2017 40
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bert:

    经过进一步调查,Altium似乎不支持某些用于温度控制的标准PSpice参数,包括T_ABS。 有关详细信息,请参阅以下文章。

    Altium Designer中对PSpice模型的支持

    遗憾的是,T_ABS是我们在体系结构中定义组件级温度以确保正确噪声行为的方式。 我修改了OPA171网络列表,删除了对T_ABS的引用,该引用应允许在Altium中进行模拟,但噪声分析将高于预期。

    型号下载: e2e.ti.com/.../OPA171_5F00_mod.cir

    如果您想模拟噪声,请使用我们免费的,完全PSpice兼容的模拟器TINA-TI。

    此致,

    Ian Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    这个模拟模型很适合我。

    好的,您对噪声模拟提出了警告。

    干得不错。

    我会看看我们的标准库中是否有更多TI运算符尚未具有SPICE模型。

    并查看TI是否已有工作模型。

    问候

    Bert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bert:

    我很高兴修改后的OPA171模型能为您提供帮助。 祝您的模拟顺利,如果我能提供进一步帮助,请告诉我。

    此致,

    Ian Williams
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian Williams,

    当我试图在Altium模拟OPA197时,我遇到了这样的问题。 但使用此变通办法并从SPICE模型中删除R_NOLICELEess解决了我的问题!

    我是否对我的仿真结果充满信心? 只有噪声分析不正确,或者任何其他分析会因模型中的此修改而受到影响?
    谢谢!

    Kleber。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kleber:

    使用此解决方法,您可以对所有模拟结果充满信心,噪声除外,噪声比实际设备高。 如果您想执行噪声分析,我建议您下载免费的模拟软件TINA-TI。

    此致,

    Ian Williams
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!