This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2333:温度变化-热时(120F)

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2333, OPA2333A-EP, INA152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568918/opa2333-temperature-variation---at-hot-120f

部件号:OPA2333
主题中讨论的其他部件:INA152

大家好

需要一些电路方面的帮助。 随附的文件显示了示意图。临时配置文件和输出。 我们所看到的是大约4小时的时间,当温度升高到120F时,输出就会上升。 电路的电桥安装在温度室外部,只有AMP和XTR安装在温度室中。 在整个测试中,预期输出应保持在4mA。 此产品已发货相当长时间(8年)。 通过测试,您可以看到他们有16块板在这里失败。他们正在对另外14块板进行另一项测试。

客户尝试更换一块主板的opa2333,问题消失。 计划在另外五个出现故障的板上更换opa2333,并验证 它是否跟踪运算放大器。 如果是,下一步是重新安装3个故障设备,重新测试, 以查看是制造商问题还是部件问题。 如果是部件问题,我们需要FMA。

关于此问题的任何其他想法或关于在何处查找或尝试测试的建议?

谢谢

Jeff Colettie2e.ti.com/.../opa2333xtr106ckt.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我使用OPA2.3333万AMDREP放大器作为INA152 (R1=I 200Ω ² C,R2=I 22kΩ ² C)的OPA2333A-EP数据表的图8,之后,仪表放大器输出被放大5。

    我在-40°C (-40°F)和+70°C (158°F)之间以及在+67°C (152°C)之间进行了一些热测试,出现白噪声,振幅随温度呈指数级增加。 在70°C (158°F)下,在其他PCBA上,振幅可以超过150mV,而不是某些MV。

    我发现噪声来自OPA2333AMDREP放大器输出的第一级,噪声为30mV (通过5的增益确认150mV)。 数据记录器时间步长为100ms。

    仪表放大器块通过5V电压参考(稳定,无噪声)供电,并连接到具有2.5V共模的1000Ω ö m Wheatstone桥接器。 I对图8中的V1 (-in)和V2 (+in)短路,验证输入(1µV Ω)无噪音,并测量了OPA233AMDREP放大器输出。 我有相同的白噪声,幅度为30 mV。
    我移除了INA152和R1增益电阻器,以在反馈上有2个22kΩ Ω 的随动放大器,并且我在B通道上观察到振幅为30mV的白色噪声。

    我更换OPA2.3333万AMDREP放大器(使用相同的日期代码1344或1414),噪音消失。

    我将“有缺陷”的放大器放在另一个PCBA上,该放大器具有相同的行为(噪声为30mV)。

    我将反馈电阻从22kΩ Ω 更改为0Ω Ω,噪声降至3µV Ω。

    我在反馈上添加不同的电容器(22µF Ω 和/或100nF),我具有相同的噪声幅度(30mV),但速度较慢。

    Jeff,也许您遇到了相同的噪音问题。 解决方案可以是降低反馈阻抗。

    我需要知道此噪音是否是由于OPA2333AMDREP设计造成的,以及温度是否始终在70°C (158°F)左右

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在某些OPA2333晶片批次中遇到了双时钟问题,并已进行了芯片修订以解决该问题。  请提供可疑零件的数据代码,以便我们确认它们是否来自受影响的批次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。
    批号为441.1405万M14 (日期代码1414)或62.5058万ML3 (日期代码1344)
    部件上的标记为44K。

    您知道这种振荡是否总是在相同的高温下发生,还是在低温下发生?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,上述日期代码表示它们可能来自有问题的晶片批次。 这是一个斩波器双时钟问题,而不是振荡问题,我们已经看到它在25C至50C的环境温度范围内。 请直接联系我们质量部门的Joe以解决问题-以下是他的电子邮件地址:j-serritella@ti.com