This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1.37万:噪音LM1.37万用作立体声音量控制。

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, NE5532, OPA171, OPA180, OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569713/lm13700-noisey-lm13700-used-as-stereo-volume-control

部件号:LM1.37万
主题中讨论的其他部件: TINA-TINE5532OPA171OPA180OPA191

大家好,

我正在寻找关于嘈杂赛道的一些建议。

我已经按照数据表(P14)中的规定设计和构建了立体声音量控制,但放大器级的输出存在噪声(在达林顿缓冲器之前)。  有什么想法如何减少噪音?

提前感谢您的参与

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,
    您能更具体地说明您所看到的噪音吗?
    量值是多少,如何测量(使用扬声器或其他方法可以听到?),原理图等?

    此致,
    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hooman,

    原理图与设备数据表P14上的原理图相同(以下为方便起见)。

    我听到耳机放大器后面的耳机发出白噪音(嘶嘶声)。  我测试了耳机放大器,噪音不是来自那里。  我还消除了缓冲器对,噪音仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    一些评论/问题:

    1.耳机测试:耳机放大器的阻抗是多少?  我假设您正在将其与LM1.37万输出进行交流耦合?

    2.设置确认:您是否已将音频源应用到电路上以确保您可以在耳机上听到该音频源(以验证电路操作)? 此外,您是否能够通过改变施加到VC的直流电压来改变增益/音量? 顺便说一下,您应用到VC的直流电压范围是多少?

    3.预期噪声行为与设置:VC变化时,您是否能够看到噪声的任何可听差异? 图15预测更高的IBC (  增大的VC电压)会产生更高的噪声。 您的设置是否确认了这一点? 如果您的设置显示相同,则表示噪音与LM1.37万固有噪音有关,但如果不是,则表示存在不同的主要噪音源!

    4.节点电压/增益验证:您是否可以测量以下节点电压(DVM正常,除非另有说明),并请报告:

    a)输出引脚

    B)输入引脚

    c)二极管偏压引脚

    d)给定音频源电压的输出引脚摆动/波形,以及使用示波器的至少一个VC (DC)电压。

    5.模拟:我已经模拟了你的电路,但我在任何地方都看不到可以听到的噪音量。 在这里,我看到在600欧姆耳机上,在最大增益达到1.8pW_RMS功率时,总音频噪声为33uV_RMS。 我认为听不到这种低噪音! 但是100 % ,我不能确定LM1.37万的TINA-TI宏模型是否为器件噪声建模(因为这是一个相当老的器件)。

    以下是TINA-TI模拟文件供参考:

    e2e.ti.com/.../LM1.37万-E2E-Hooman-1_5F00_25_5F00_17.TSC

    如果您能够使用实验室仪器(而不是耳机)测量输出摆幅/噪声,这将非常有帮助,以便我们可以获得您所看到的噪声的一些数值。 您是否可以使用音频分析仪或至少使用示波器? 如果您能够听到噪音,则噪音必须相当大,即使是一个示波器也可能能够显示出来。

    请告诉我。

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    我已经验证了LM1.37万 TINA-TI宏模型没有正确地为数据表图15中所示的器件噪声行为建模。 在IABC = 1mA时,使用TINA-TI测量时,模型化输出电流仅约为25pA/rtHz (宽带),而图15显示为150pA/rtHz。 因此,该模型不能用于噪声分析。

    使用图15中的值,当在第14页示意图中使用10k作为RL时,您的耳机应能看到大约1.5uV/rtHz的电压噪声(= 150pA/rtHz * 10k)。 超过20kHz的音频带宽,这是大约212uV_RMS (= 1.5uV/rtHz * sqrt(20kHz))的电压噪声,或者大约75pW_RMS输入到600ohm耳机中。 我不确定您的耳机放大器增益是多少,但我现在假设是统一。

    同样,即使现在的噪音功率比我之前的帖子更高,我也不确定是否可以"听到"这种噪音级别?
    如果您能提前查看我的意见/问题并作出回应,那就更好了。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hooman,

    接下来的几天我就离开了,稍后我会尽快联系您进行测量。

    感谢您的所有帮助...非常有用。

    最佳

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hooman,
    我很抱歉回复延迟,生命阻碍了这个项目。
    噪音似乎来自我用来提供驱动器电流的设备(NE5532)。 我已经解决了很多问题,但另一个问题仍然存在。 我无法使NE5532降低到-15V时的13.4 电压(即从导轨上下降2个二极管)。 这意味着LM1.37万仍在0卷上打开。 您是否知道任何其他可设置为-13.8V的双工作电流?
    最佳
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    听起来像NE5532将直流电压传递到VC引脚,该引脚设置LM1.37万的音量值/增益,您已经发现NE5532输出为"嘈杂",LM1.37万可以对该噪声作出响应,然后在LM1.37万输出电流引脚调节您的音频 您会听到它的噪音。 如果是这样,我建议您对NE5532输出引脚电压进行充分的低通滤波,以便VC引脚尽可能无噪音,因为您只会向此引脚提供直流电压。

    如果是这样,则NE5532 (或您替换的任何设备)的噪音规格将是无关紧要的!

    话虽如此,您有许多设备可供选择,它们可以一直向下摆至底部导轨(V--),称为"RR OUTPUT (RR输出)",并且可以使用+/-15V电源运行。 我通常使用Selguide来微调我的OPA选择,如下所示。

    以下是一些选项(vs=+/-15V,RRO,单个,成本<1.2美元 ,GBW < 4MHz, 电压噪声< 15nV/rtHz):

    • OPA171.
    • OPA180
    • OPA191.
    • 等等

    此致,

    Hooman