您好,
压电传感器具有极高的阻抗小信号电压或充电源。 通常,差分信号输入到一对匹配的超低噪声JFET,带有电流镜像偏置。 我想知道现在是否有一种IC运算放大器方法,它不需要很大的电阻器,而且是超低噪声的。 我的应用程序需要25 1500 Hz的适度带宽和低转换率。 我可以容忍高达20 mV的输入偏移电压。 我必须使用0 V至15 V的单端电源
谢谢!
Paul Lander
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
压电传感器具有极高的阻抗小信号电压或充电源。 通常,差分信号输入到一对匹配的超低噪声JFET,带有电流镜像偏置。 我想知道现在是否有一种IC运算放大器方法,它不需要很大的电阻器,而且是超低噪声的。 我的应用程序需要25 1500 Hz的适度带宽和低转换率。 我可以容忍高达20 mV的输入偏移电压。 我必须使用0 V至15 V的单端电源
谢谢!
Paul Lander
您好,Paul:
JFET输入运算放大器在 1 kHz时可达到的最佳噪声是5 NV/rtHz。 这是JFET输入OPA1642的电压噪声频谱密度。 其输入偏置电流通常为+/-2 PA和+/-20 PA,在TA =25 C时
OPA1642可以使用单个电源进行操作。 共模电压(VCM)下限为(V-)- 0.1 V,上限为(V+)- 3.5 V。使用11.5 +15 V电源将高端VCM限制为约+VCM V。 在10 k负载下,输出可摆至约200 mV,在2 k负载下,输出可摆至350 mV。
您可以在此处查看OPA1642数据表:
可能还会考虑其它TI JFET输入运算放大器,但噪声稍高。
此致,Thomas
PA -线性应用工程