This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM231:LM231N频率精度

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568364/lm231-lm231n-frequency-accuracy

部件号:LM231

各位  专家:

                  我负责的客户正在使用LM231N将电压转换为频率,   同一批主板具有频率容差,这意味着频率的一致性不好。 它与10 % 错误有关。  根据下面的公式,他们检查了公式中的每个组件,发现电容器的容差是10 %。  

                  那么我们能不能认为频率容差是由电容器引起 的?  和其他因素?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jason:
    很抱歉回复较晚,因为我之前没有看到您的帖子。

    我无法理解您所指的公式。 为了获得更好的支持,我还将您的帖子移到精密放大器组。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    LM231是一款精密V至F转换器,设计本身就很精确。 其工作频率由以下公式描述:

    输出=(VIN / 2.09 V) x (Rs/RL) x (1 /右肺)

    输出频率精度是VIN以及无源部件Rs,RL,Rt和Ct的函数 如果VIN为设定的精密参考级别,则频率精度将是所列无源部件的功能。 它们的重要性往往被忽视。

    1 % 甚至0.1 % 的电阻容差通常可用且易于应用。 但是,1 % 电阻器容差及其误差影响可能非常显著,这取决于它在方程式中引入的任何误差。 电容器通常是事后考虑的,通常使用5 % 或10 % 电容器。 这可能是导致频率不准确的最大误差来源。

    例如,如果LM231数据表图 14个电路组件用于Rs,RL,Rt和CT,CT采用10 % 高(11 nF)和- 10 % 低(9 nF)值,各自的输出频率为11.3 kHz和9.27 kHz,VIN设置为10 V - 18 % 变化。 然后,存在电容器温度系数和其他可能影响其值的介电特性的问题。

    该数据表专门介绍了电阻器和电容器的组件质量,“为了获得最佳结果,所有组件都应该是稳定的低温系数组件,例如金属膜电阻器。 电容器应具有低介电吸收;根据所需的温度特性,NPO陶瓷,聚苯乙烯,特氟龙或聚丙烯最适合。” 如果准确的性能非常重要,LM231不应使用具有X7R,Y5V,Z5U等电介质的低成本陶瓷电容器。 检查材料明细表并检查所使用的无源零部件的质量。

    此致,Thomas

    PA–线性应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas您好:

              感谢您的详细说明。

               您提到的温度系数是电容变化仅取决于温度。 客户担心电容

    电容器的容差,与一致性有关。

              也许客户可以 选择低温度系数组件,但他们无法选择电容器额定电容的一致性

    对批量生产的控制 ,  将影响不同板间的输出精度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jason:

    实际上,电容器的温度系数是 一个重要的考虑因素;特别是当包含LM231的板受到广泛的温度变化时。 如上所述,数据表显示NPO陶瓷,聚苯乙烯,特氟龙 和聚丙烯电容器的 温度比 大多数陶瓷电容器更稳定。 这些其他类型的电容器的成本较高, 其尺寸通常较大,用于等效电容,与  低成本陶瓷电容器相比,电容值可能更有限。 因此,这似乎是一个确定电容器准确性和稳定性以及成本之间最佳平衡的问题。

    此致,Thomas

    精密模拟应用工程