This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE032:24V交流60Hz线路耦合电路

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032, AFE030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567695/afe032-24vac-60hz-line-coupling-circuit

部件号:AFE032
主题中讨论的其他部件: AFE030

我正在为使用afe032的plc调制解调器寻找24VAC 60Hz线路耦合电路。 您能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sean,
    为了更好地支持AFE032,我已将您的帖子移至Precision论坛。

    此致,
    Hooman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经过了几天了。是否有TI员工可以回答我的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我可以帮你解决这个问题。 我将在今天结束时为您准备一些东西。

    最佳,

    Errol Leon
    精密运算放大器应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我附上了一份文件,该文件详细介绍了如何选择适当的值来耦合到AC主电源,该值对AFE030/031/032产品有效。 本节从第14页(第3节)开始。 如果您有任何疑问或需要查看您的示意图,请让我和我尽我所能为您提供帮助。

    www.ti.com/.../sboa130a.pdf

    最佳,

    Errol