This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:RCV420电压(0-5)伏

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570390/rcv420-rcv420-voltage-0-5-volts

部件号:RCV420

您好,

我正在使用RCV420将(0-20) mA转换为(0-5) V

但我得到的是- 6.40 V (最大电流20 mA)和4 mA (最大电流0 V)

这里,我测量引脚15和引脚10之间的电压。

我给Ref in (针脚12)的电压为10 V

以下是我提供的联系:-

引脚-------------------- >连接

1.            (4-20) mA

二            接地

3.           未连接

4.           接地

5.           接地

6,7,8,9      未连接

 10,11,12,13短路

14,15.        短路

16.           26 V    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vikas:

    当我查看您的RCV420引脚连接时,我注意到您列出了引脚10,11,12和13连接在一起。 引脚13是Rcv COM,应连接到公共接地。 引脚10,11和12分别是Ref fb,Ref out和Ref in连接,不应连接到引脚13。  

    此外,由于您使用的是插针1 (输入),请确保输入4至20 mA电流的极性正确。 数据表图 15显示了该输入的当前方向的应用示例。

    此致,Thomas

    精密模拟应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我只尝试了一个,即引脚13至GND和REST引脚,正如我之前所写的那样。

    但我得到(0到6.25)电压,将引脚12连接到10伏。

    如果我要将引脚12连接到GND,那么我获得(- 1.25 到5) 4到20 mA的电压。

    如何纠正此偏移,以便我能够找到4至20 mA的(0至5) V输出。

    谢谢

    维卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vikas:

    是否确定未损坏您的RCV420? RCV420数据表中显示的电路图 1应为-4至-20 mA输入提供0至5 V输出。 您正在使用-in和CT作为电流感应路径,因此输入电流信号为负。

    我将一个基于精密运算放大器和RCV420内部电阻器的RCV420功能性TINA Spice模拟电路组合在一起。 我连接了它,就像图1中的电路一样,只是我使用的是-in输入。 您可以从模拟结果中看到输出符合预期。 也许您可以使用此结果和图 1个电路以帮助解决您遇到的问题。

    如果您想尝试一些模拟,我已附加了TINA Spice电路。

    e2e.ti.com/.../RCV420_5F00_inv_5F00_01.TSC

    此致,Thomas

    精密放大器应用工程