This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37D73EVM:关于TRF37x73 EVM原理图设计。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570375/trf37d73evm-about-trf37x73-evm-schematic-design

部件号:TRF37D73EVM

您好,

我计划使用 以下堆叠来设计带TRF37X73 (X= A或B或C或D)的射频增益放大器PCB?? 如果不能,请建议我堆叠设计此PCB ...我计划使用BNX016-01 EMI/EMC滤波器作为电源, 要将此PCB认证为EMI/EMC认证,需要采取什么特别注意措施????e2e.ti.com/.../4LAYER_2D00_23_2D00_01_2D00_17-ALTERNATE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepthi,您好!

    我认为这是一篇重复文章,似乎在这里得到了答复: e2e.ti.com/.../56.9252万

    有关更多信息,我在此处发布了一个链接,以获得EMI/EMC环境中PCB的资格,请访问特别注意事项 :www.radioing.com/.../pcb-tips.html

    如果您的问题得到了解答,请告知我们。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rohit:

    这是由制造商向我提出的替代堆栈。因此,请考虑此问题并重放...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi,您好!

    我认为其他的叠加应该是可以的。

    此致,

    Rohit