This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ECG

Guru**** 2952380 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, INA326, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570050/ecg

主题中讨论的其他部分:INA333, INA326, OPA333

您好,  

我对 INA333上的参考销的使用不是特别清楚。  例如,在使用E.M Spinelli 电路对我的ECG电路进行附加TINA模拟时,它假设参考电压为Vcc/2,并且也位于右腿驱动器中。 但是,由于我使用的是正负电源电压 ,我的参考值为零,我不清楚它的用途。 此外,模拟电路的结果使输出反转,并且mV非常低。  我们将非常感谢您的帮助。  

此致,

Jeffrey, e2e.ti.com/.../Circuit-functionality-ECG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff:

    几年前,我做了一些关于ECG演示的工作,在一张幻灯片上讨论了仪表放大器的参考引脚功能。 本幻灯片显示了不同的仪表放大器(IA),即INA326,但它也是类似于INA333的3运算放大器拓扑。 两个IAS的REF函数相同,因此幻灯片也适用于INA333。 此外,与您的一样,我的心电图电路使用运算放大器作为IA输出和参考输入之间的集成器。

    下面是幻灯片和随附 的说明:

    INA326输出电平可参考施加到参考引脚(引脚5)上的电压。 如果将0V应用于同相输入,则输出将参考零伏电压,回转可以从0V向上移动。 如果参考引脚设置为+2.5V,则输出可以在输出摆幅范围内高于或低于+2.5V摆幅。 此参考电压有时被称为基座电压,因为它将输出从地面升高(0V)并将其设置为特定的直流电平。

    原理图中所示的集成器是指应用于U2运算放大器非反相输入的+2.5V电压。 在直流电压下,集成器的增益非常大,由于INA输入上的共模直流电压,在反向输入处检测到的与+2.5V的任何偏差都将导致输出端的直流电压较大。 然后,该直流电压以一种将INA输出驱动(servos)回+2.5V的方式应用到INA326参考输入。

    随着频率的增加,集成商增益迅速下降。 因此,频率高于集成器-3dB截止频率的交流信号对应用于INA的参考电压几乎没有影响。

    最终结果是DC恢复器电路,可补偿DC共模电压,例如电极可能存在的电压。 它还提供高通传输特性,切断频率是集成器RC常数的函数。 这会产生相当于电容耦合放大器的电路,但信号路径中没有任何电容器。 高质量,高电容的电容器可能很大且成本高昂,通过应用此技术可以避免。


    在参考电路中使用运算放大器集成器模拟INA333电路一直很困难。 我发现电路中的Vref设置为0 V时,电路会收敛,但电路中的测量电压大约为0 V,应该是这样。 当Vref变得更积极时,就很难实现收敛。 INA333和OPA333具有非常复杂的模型,具有数百行的模型代码。

    我使用的TINA模拟器软件是工业版,它有更多的选项。 其中一种是交互模式。 我启动一个Vref等于0 V的正常直流模拟。模拟器将出现一个稳定的解决方案,并在几十秒后收敛。 然后我将模拟器置于交互模式,单击Vref电源符号,并将参考电压更改为所需电平。 然后,电路容易找到解决方案,并显示正确的节点电压。

    您可以看到一个示例,我使用了此程序,后来将参考电压设置为2.0 V。电路中的测量点达到了由参考电压建立的正确2.0 V电平。  

    我希望这能有所帮助。

    此致,Thomas

    精密模拟应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:  

    首先,感谢您的回复。 我真的很感激

    我真的可以从你的帖子中推断出很多理解。 在运行仿真时,很多事情都没有意义,但现在,我明白了。 非常感谢!  

    此致,  

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffery:

    感谢您的反馈。我很高兴您能获得 有用的信息。  我希望您的心电图项目进展顺利。

    此致,Thomas

    精密模拟应用工程