This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:INA219/我们从开机状态写入寄存器的等待时间

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570659/ina219-ina219-the-waiting-time-we-write-register-from-power-on

部件号:INA219

大家好,

INA219是否有我们在开机时写入寄存器的等待时间?

我的客户等了500毫秒才写了登记,使用起来没问题。
但是他们写寄存器只是开机,INA219不写寄存器,

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Sho:

    我联系了设计人员,他们提出了一些建议。 有几个原因可能导致了这种情况。 您是否可以让客户尝试以下操作:

    1)在写入命令后立即执行I2C读取并查看是否返回预期值? 让他们为工作和非工作案例执行此操作。

    2)可能是未检测到地址针脚。 让您的客户尝试不同的地址PIN组合。 此外,他们能否为我们提供Vdd,SCL,SDA,A0和A1引脚的屏幕截图? 请确保将探头放置在INA219上,而不是源上。

    此致,

    卡罗勒斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Carolus San

    感谢您的评论。

    我正在询问我的客户您的建议。
    我向您添加了我的客户信息。

    当在打开电源后立即执行初始设置(设置寄存器写入)时,
    它将无法正确反映。

    似乎可以在等待大约500毫秒后再进行设置。

    此致,
    Sho