This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6012:我的问题与“传输线”末端的电压升高有关。

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THS6012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/566753/ths6012-my-question-is-related-to-an-increase-in-voltage-at-the-end-of-a-transmission-line

部件号:THS6012

我的问题涉及到“传输线”末端的电压增加。

首先,我不想混淆你们。 随附的示意图中引用了2个信号。

 

一个“W”波束信号和一个“N”波束信号。

每个电路的电路都相同。

两条信号线上出现相同的问题。

我只提及其中一项。

 

驱动程序是TI THS6012IDWP (右下角)。

在大约160 kHz时,WBEAM WF High和Low之间测得的电压为10 Vpp/正弦波。

接收器是TI OPA37GU (左上方)。

TS_IN_WB高电压和低电压之间测得的电压为16 Vpp。

 

驱动器和接收器之间有大约360英尺的屏蔽双绞线。

 

以下是我的问题:

1.造成这种"现象"的原因是什么?

2.我不是一名电子工程师。 那么,是否有某种分析能够反映上述测量结果?

3.在电子设计中可以做什么来确保驱动器输出的10 Vpp信号在接收器输入处提供10 Vpp信号?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,您好!

    您是否可以重新附加示意图? 看起来没有通过。

    此致,
    Rohit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我的问题涉及到“传输线”末端的电压增加。

    首先,我不想混淆你们。  随附的示意图中引用了2个信号。

     

    一个“W”波束信号和一个“N”波束信号。

    每个电路的电路都相同。

    两条信号线上出现相同的问题。

    我只提及其中一项。

     

    驱动程序是TI THS6012IDWP (右下角)。

    在大约160 kHz时,WBEAM WF High和Low之间测得的电压为10 Vpp/正弦波。

    接收器是TI OPA37GU (左上方)。

    TS_IN_WB高电压和低电压之间测得的电压为16 Vpp。

     

    驱动器和接收器之间有大约360英尺的屏蔽双绞线。

     

    以下是我的问题:

    1.造成这种"现象"的原因是什么?

    2.我不是一名电子工程师。  那么,是否有某种分析能够反映上述测量结果?

    3.在电子设计中可以做什么来确保驱动器输出的10 Vpp信号在接收器输入处提供10 Vpp信号?

     

     

    谢谢!

    Justin

    e2e.ti.com/.../Receiver-schematic.pdfe2e.ti.com/.../Driver-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    对于360英尺电缆(~110米)和160kHz正弦波,160kHz正弦波的波长(~1240 m)太长 ,因此 看不到显著的传输线路效果。 这是假设   标准 同轴电缆的介电常数为2.29。

    您是否通过 探测与GND相关的每个输出,以单端方式测量THS6012侧的WBEAM WF高和低电压? 或者,您是否对它们进行了不同的衡量? 您能否提供相同的示波器屏幕截图?

    您也可以尝试在驱动器原理图中将R105和R106电阻值增加到500或1k欧姆,以查看接收器上的信号摆动是否减小。

    此致,

    Rohit

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电缆不是同轴电缆。  这是一种军用电缆,型号为  :2XSAOW-19。    转换为19对22号AWG线的屏蔽双绞线,并在所有19对线的上增加了一个屏蔽层。  其中两对是我们遇到问题的WBEAM和NBEAM。  其余17对由备件和其他类型的控制(TTI)信号组成。

    电压的测量是使用电池供电的Fluke O形表笔在 接收器输入端的高和低导线之间进行的,电压为16 Vpp。  还在驱动器输出电压为10 Vpp时进行了测量。  没有接地。

    没有波形的图片,但我可以说,它是一个干净的正弦波脉冲,在驱动器输出和接收器输入处都有大约300 usecs长。  

    此时,我们无法实际更改任何组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    好的。 您能否确认O'sope探针是否设置为1Mohm阻抗而不是50ohm,并且是否为直流耦合? 另外,您可以尝试的另一件事是测量每个单端接收器输入相对于接地的情况,以确认差分探针测量值正确。 我建议对驱动程序输出执行同样的操作。 您还可以尝试将信号 频率从160kHz更改为80kHz/320kHz,使驱动器输出10Vpp保持相同的摆幅,并查看接收器输入摆幅是否有任何差异。

    我不能再建议您这样做了,因为您似乎在改变零部件上受到了物理约束。 此外,电压测量图解对于任何进一步的调试过程都很有帮助。

    此致,

    Rohit