This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA114:INA114故障问题

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: INA114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570157/ina114-ina114-failure-problems

部件号:INA114

TI INA114BP发生了一些内部故障(最近6个月中有14次),故障代码为:(49Z7INW,42Z7IMW,48Z788W)。 我询问是否有人使用此零件曾因该零件的这些批次代码的任何故障而提出过任何投诉。 故障的主要原因(根据实验室专业)超过150 C的过热(可能在电线接合期间)导致电线粘结起升。 请告知我们您对此问题的任何信息。]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发布后6小时内有26次访问,TI仍然没有人可以回复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal,

    研究INA114的任何潜在故障的批次历史。 会让您知道我将要揭示的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已从TI网站(文档编号“SNOA069C器件标记惯例”)中提取了一些信息,但仍然感到困惑:
    目前我面前的芯片标有“49Z71MW”:
    根据我从网站上获得的解码惯例,这款芯片是2014年9月生产的,晶片批号为Z71M,在日本制造("W"),但是,我们从经销商那里购买这些芯片的国家/地区是马来西亚,而不是日本。
    我们还有一些标有“2CZ05CW”的芯片,这也混淆了解码,除非当月的第二位数字应该是“三月”,而其他芯片则有“3”表示三月。
    这一切似乎很不一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Micheal,
    INA114设备上有一层压铸涂层,因此如果设备处于高温环境中,则可能会在金属间产生空隙,从而导致粘合剂移位。 与其他设备相比,在压铸产品中,Kirkendall失效导致的断线易感性更高。 但是,我们查看了这些特定的LTC及其衍生自的装配批次,这些批次没有任何回报。

    TI已经证实我们的产品符合数据表中有关最高工作温度的条款,但我想问以下问题:

    - 您库存中商品的标称存储条件是什么?
    - 设备在回流前是否经过任何温度处理,以过滤早期故障?
    - 您的印刷电路板接收多少次回流通过?
    请 您发送一个示意图以供查看吗? 我们已经看到过这样的情况:高电流通过特定的电极板下沉导致非常高的局部加热,从而驱动Kirkendall失效反应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay,

    晶圆制造可能在日本,但'49Z71MW'代码是一个组装批次,'W'代表马来西亚而不是日本。  因此,您的经销商正确地确定原产国是马来西亚。

    第二个问题是'2CZ05CW'代码,C不代表三月。  由于可能很难将12个月的数字编码成一个数字,因此设备标记惯例使用十六进制编号方案;因此,'C'代表12月–请参阅下表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marek:

    以下是您问题的答案-一些信息来自注释(中国的CM),其他信息(原理图)来自PCI:

    1.   您库存中商品的标称条件是什么?

    答    制造车间的原材料(PCB,电气零件,金属零件)和在制品(WIP) -  即    受控环境–18-28度 摄氏/ 35-65度(湿度)

    B.    焊膏–0-7度 芹菜

    C.    成品–在Ware房(这是一个开放区域)进行正常室温存储–在该区域中转货物不长当货物到达该区域时,我们会在设备准备就绪后立即安排发货(预计7天内, 根据情况减少或增加天数)

    2.   机组在回流前是否经过任何温度处理,以过滤早期故障

    答    否(除非另行指定,否则不能,我们可以根据需要添加此流程)

    3.   您的PCB接收到多少回流过程

    答    无。 PCBA是通孔组件。 INA114BP部件采用通孔封装。 仅运行波形表。

    B. Wavesolder过程规格:

    焊接时间= 2.15秒~2.75秒,传送带速度= 100 cm /分钟,焊接峰值温度= 236.84 °F

    4.   请您发送一份示意图以供审阅吗?

    INA114BP示意图部分:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Marek:
    我似乎不能粘贴到原理图中。
    您能否将您的电子邮件地址发送给我的电子邮件地址,以便我可以向您发送示意图供INA114BP使用。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Micheal,

    您需要使用"丰富格式"选项,然后按"答复"窗口顶部的按钮之一以插入媒体或插入文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA114BP-schematic-filter-board.pdf