This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:警告/严重限值重置响应时间

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570065/ina3221-warning-critical-limit-reset-response-time

部件号:INA3221

我正在设计一个简单的仪表来监控电流和电压,我的PCB上有几个INA3221在工作。 我处于单激发模式,几乎没有平均开销。该设备被设置为在MCU上触发中断的警告限值。 当设置警告时,我读取(擦除)掩码/启用寄存器,以确定导致警告的通道。 设备设置时禁用了锁扣功能。

我似乎不太能解决的问题是,设备似乎只是在第一次出现时才会出现并触发警告级别,而不是在我阅读数据表中所说的掩码/启用寄存器后重复出现。 我采样5秒,必须断开负载,然后重新连接,以便设备触发警告。  

我是否忘记了设置? 是否在掩码/启用我想要的设置中使用了“透明”选项? 似乎锁存功能就是它正在执行的功能,我将这些值保留为默认值。  

事先感谢您,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    我收到了你的问题。 我会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    具有平均值的单次激发模式可能会导致某些问题。 请停止平均并重试。 如果工作正常,请发送您正在编程的寄存器值。