This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP512:TMP子稳压器输出电流能力

Guru**** 2880280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569240/tmp512-tmp-subregulator-output-current-capability

部件号:TMP512

团队,

我看到EVM设置正在使用子稳压器(3.3V)来执行某些外部负载。

我可以知道它可以为外部负载提供多少电流吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的George:

    根据数据表, "滤波器C"(副稳压器的输出引脚)的绝对最大输出电流为10 mA。

    希望这能有所帮助,

    卡罗勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus,

    最大额定值10mA不会损坏设备。
    请问正常操作的建议额定值是多少?
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的George:

    很抱歉耽误你的时间。 我检查了设计,他们说我们没有指定推荐评级。 只要负载电流保持在10mA以下,部件就应在规格范围内工作。

    希望这能有所帮助,

    卡罗勒斯