This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902K:电气特性

Guru**** 2929240 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902, LM2902KAV, LM2902K, LM2902KV, LM324, LM324A, LM324K, LM324KA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569115/lm2902k-electrical-characteristic

部件号:LM2902K
线程中讨论的其它部件:LM2902,,, ,LM324LM324ALM324KLM324KA

尊敬的支持团队:

 

我可以找到LM2902和LM2902V的电气特性。

但LM2902Kxx找不到它。

 

LM2902Kxx的生产是否比LM2902和LM2902V提高了ESD级别?

LM2902Kxx的其它规格是否与LM2902或LM2902V相同?

LM2902K,LM2902KV和LM2902KAV之间有什么不同?

 

此致,

隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弘山

    "V"表示更高的工作电压,VCC最大为32V,而不是26V。 它还提供更严格的输入偏移电流规格。

    "A"提供更好的VIO规格

    "K"给出2kV HBM ESD等级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ronald San

     

    感谢您的回复。

     

    LM2902K的电气特性是否与LM2902的电气特性相同?

    此致,

    隆桥弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广津,

    就像LM324和LM324K (以及LM324A和LM324KA)共享相同的EC表数据一样。 LM2902和LM2902K也将共享相同的EC表数据。 我将在下一次LM2902数据表更新中添加此信息。