This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要快速启动比较器

Guru**** 2553360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569987/desire-fast-startup-comparator

您好,

我正在寻找启动时间非常短的比较器。 我需要比较器在首次向Vcc供电后,在不到1us的时间内即可运行。 低工作电压(< 1V)也是一个加分项。 请告诉我,你们是否有适合此描述的零件。

谢谢你,Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    既然你在逻辑论坛上发表文章,我想知道你是否在寻找数字比较器。
    我的猜测是,您可能正在寻找标准模拟比较器,如果是这样,我可以向您指出正确的论坛以发布您的问题。

    请告诉我,或者如果您有其他问题,我很乐意为您提供帮助。
    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Michael,

    抱歉,是的,我指的是模拟比较器。 请告诉我合适的论坛。

    谢谢!

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    无需道歉,我们只想确保您的问题得到解答。 我将把您的请求转到我们的放大器论坛,我已经联系了相应的应用程序支持以帮助您解决问题。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PONGO,

    电源将以多快的速度启动?
    输入是否同时通电或在通电之前通电?
    在1us中必须具有正确输出的最小输入差分电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好R(on):)

    感谢您回答此问题。

    电源和输入均从零电源状态开始。 最初施加功率时,脉冲将以最大速率20V/us上升,但通常不会超过3V/us。 最小差动电压现在不太重要。 我可以很容易地通过参考来承受100mV,或者如果可以获得大(1-2V)滞后,我可以简单地将反相输入接地作为“参考”,并使用1.5V作为差动触发电压。 我知道,这两种情况中的后一种很奇怪。 该输出为电容式,最大值为5nF。

    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PONGO,

    下面是12个比较器。  

    http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers/comparators/comparators-products.page#p116=Push-Pull&p358min=0.9 ;2.7 &p83= 0.0007 ;0.3

    大多数电压为2.7V最小VCC;因此在3V/us电压下,约1us仅用于产生电源。

    我希望没有通电复位电路的设备能够更快地通电(无延迟),但是输出可能不是无故障的。 如果您计划在断电前锁定最后一个输出状态,则这是正常的。

    这些设备都不在我的产品部门。 我建议选择您最喜欢的2或3台设备,然后使用这些部件号开始发布新帖子。 (产品负责人将作出回应)