This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:INA826增益设置引脚上的电容

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX509, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/570166/ina826-capacitance-on-ina826-gain-setting-pin

部件号:INA826
主题中讨论的其他部件:MUX509

您好,

我想听听您对  增益 设置引脚上的附加电容会产生何种性能影响(如果有)的看法 ?  我计划使用MUX509等模拟mux在  不同增益电阻器之间切换。 引脚2和/或3上的额外电容可以是10pF到100pF之间的任何电容。

谢谢,TKO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TKO,

    INA826的增益由RG电阻器的值设置,因此RG中的任何显著电容都可能限制任何给定增益的可用带宽-请参见下文。

    请计算给定增益和输入上限的R||C切断频率,并将其与指定带宽进行比较,以确保增益设置电阻器上的电容相加不会影响(增益将增加)-参见下文。