This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4134:OPA4134饱和度问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569893/opa4134-opa4134-saturation-problem

部件号:OPA4134

我们发现OPA4134存在问题。

当我们使用以下电路和测试条件时,我们发现此  配置的输出将变为正饱和。 相反,当我们使用MAX4423的竞争部分时,问题已经解决了。发生了什么?

FR73=FR74=NA

FR68=FR85=FR79=FR82=10K

E5V= 5V电源

REF3.3V=连接到GND

 

B+= 1伏

B-=接地

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    我无法解密您的编码电路配置。 请提供实际的电路图,而不是描述。 这应显示电路配置,电源电压和输入信号-您可以使用上述按钮之一插入图片或所附示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于OPA4134的输入共模电压范围是来自任一导轨的2.5V,因此使用5V单电源配置只允许输入共模电压为2.5V; 因此 ,您在应用中看到的问题是由OPA4134指定输入电压范围的违规引起的。