This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC555:设备处于重置状态时的电源电流

Guru**** 2554620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567494/lmc555-supply-current-while-device-is-in-reset

部件号:LMC555

您好,

您能否告诉我在重置时LMC555设备的电源电流是多少?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我已将您的问题工程师转发给您进行审核。

    73岁
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我尝试在数据表中查找当前信息,也想看看是否可以估算。

    但是,很抱歉,我无法通过查看设备数据表来解读这些信息。

    如果 我们让一个已经测量过它的人来帮助您解决问题,这是最好的做法吗?

     

    此致,

    Hooman