This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM555:如何向LM555 clk输入生成8.5V脉冲信号

Guru**** 2797205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/568079/lm555-how-to-generate-8-5v-impulse-signal-to-lm555-clk-input

部件号:LM555

您好,  

我是EE的学生,我使用2个LM555 IC构建了一个升压转换器和一个PWM模块,这些IC配置为可固定和单稳态模式,运行频率为20kHz。

我正在尝试通过向LM555控制引脚应用慢速(20Hz) 8.5V控制信号来验证升压转换器的开路瞬态响应,该控制引脚应生成具有50 % 占空比的PWM信号。 我可以使用什么仪器来生成此控制信号?

我尝试使用信号发生器(BK精度4003A) 来生成20Hz 8.5V方波信号,已通过示波器验证。 但是当我将信号发生器输出连接到LM555的控制引脚(BJT基座的引脚5)时,方波的电压不会保持在8.5V,但看起来是在稍微充电。

我是否应该使用其他仪器来生成控制信号? 或者,我是否需要建立电路来驱动控制引脚(BJT的引脚5基座)?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当您在使用示波器监控其输出的同时设置生成器时,是以50欧姆或开路终止输出BNC/SMA。 您的仪器内置50欧姆输出系列电阻,用于在驱动50欧姆时提供指定的电压电平(在其面板上)。

    如果您以50欧姆终止GEN以设置波形,会发生什么情况。 然后,将50欧姆端接留在您的板上(分流电阻器连接到引脚5),查看波形是否"保持"。

    此致,
    Hooman