This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6629:TIA的图案布局

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA857

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569903/lmh6629-pattern-layout-of-tia

部件号:LMH6629
主题中讨论的其他部件:TINA-TIOPA857TIDA-0.0725万TIDA-0.0978万

您好,

我的客户正在将LM6629评估为传输阻抗放大器。

但是,他们的主板上无法获得@120MHz的足够增益。

尽管它们的目标是2000V/V,但实际增益值为680V/V  

他们怀疑原因是模式布局,因为它似乎可以获得增益2000V/Von TINA-TI。

如果您已将LM6629评估为TIA,您能否支持他们的以下请求?

1. TIA路由的GND模式如何?

2.我们是否应该采取任何措施来降低TIA的输入电容?

3.如果您使用APD评估了LM6629,您能否说出APD的名称?

  您如何测量APD的频率特征?

APD:雪崩光电二极管

此外,我还向客户索取他们的示意图和布局。

如果您需要更多信息,请告诉我。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果在120 MHz时未获得所需的增益,则可能意味着放大器闭环带宽小于120 MHz。 客户如何使用正弦波输入测量120 MHz的性能?

    正如您所提到的,我们需要从电路原理图开始。

    另外,光电二极管的电容是多少。 是否已将其纳入TINA模拟?

    在高速应用中,建议移除放大器输出和反相输入之间反馈路径上的GND面。

    我建议在此应用程序中使用OPA857。 它可以在5千欧增益下提供125 MHz的带宽。 我们有一些参考设计,其中我们使用了OPA857和光电二极管。

    Tida-0.0725万

    Tida-0.0978万

    您可以购买TIDA-0.0978万 EVM并在其中安装APD,然后进行一些快速测量。

    我还没有实际测量过apds的反应。 通常,它们的指定频率比TIA快得多,因此不会有问题。

    -Samir