This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4348:OPA4348电流感应应用问题

Guru**** 1958595 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4348, OPA348
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569037/opa4348-opa4348-current-sense-application-question

部件号:OPA4348
主题中讨论的其他部分: OPA348

您好,先生,


目前我使用OPA4348机具电流感应应用电机,但有一些问题需要您帮助。

下面的图中有错误,我可以知道吗? 或者,如果您有更好的解决方案,请告诉我,谢谢。

另一个问题Tina模拟输出总是钳位6 mV,为什么?

e2e.ti.com/.../sboc201b-_2D00_-autosave-17_2D00_01_2D00_22-09_5F00_24.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,您的应用程序的总体增益为G=(2.55k+2.55k)/1k*(10k/1k)=51,而不是您显示的35.5。

    尽管OPA348的输入共模电压确实是轨对轨电压,但输出电压范围可能永远不会达到任何一条轨电压。 当输出负载为RL=100k时,指定输出电压在两个导轨的25mV以内(参见输出电压范围),但当RL=5k负载(接近您使用的10k)时,输出电压可能只在负导轨上方125mV以内-参见下文。  请观看解释主题的TI Precision Labs视频:

    此外,考虑到OPA348的最大输入电压偏移可能高达+/-6mV,并且零并联电流IS1,输出可能被驱动为Vout=G*Vos_max =51*(-6mV)=-306mV,因此125mV+306mV =431mV,低于其指定的线性输出电压摆幅,从而导致严重错误。 因此,为了确保输出级的线性操作,Rs分流电阻器之间所需的最小输入电压必须为:分流=431mV/51=8.4mV (因此大于4.2A)。  当然,以上所有计算都假定完全匹配增益电阻器,并且它们之间的任何不匹配也必须考虑在内。

    要绕过输出电压摆动限制,您可以使用具有1k/9k电源分压器的缓冲器配置中四通道的第四个通道,将输出电压引用到负轨上方0.5V,而不是VSS。 这将确保即使在IshunT=0下,输出电压也将保持在OPA348线性输出电压范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    除了Marek的评论之外,请记住,离散仪表放大器的输入共模和输出范围与创建它的单个放大器不同,不具有相同的摆动至导轨限制。  请查看下面的常见问题页面,该页面讨论了仪表放大 器VCM与Vout图解:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,先生,

    我要研究。 感谢你的帮助。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。