This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低功耗多电流放大器;电池-50V至84V

Guru**** 2532950 points
Other Parts Discussed in Thread: INA210, INA301, INA300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567704/low-power-bidrectional-current-amplifier-battery-50v-to-84v

主题中讨论的其他部件:INA210INA301INA300

1.我是一个需要在电池供电的应用中测量bidrectional电流的应用程序。 电源为电池50V-84V。 分流器连接在低压侧。

2.您推荐哪款放大器,我查找了许多指定最大80V CM范围的放大器,或者我是否可以使用它们?

3.首选放大器Vdd=3.3V低功耗,因为它是电池供电/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的温德哈沙尔:

    我不建议使用指定最大值为80 VCM的部件来尝试测量高于该值的电压。 但是,根据您的帖子,这似乎不是问题。 如果您在负载的低侧进行测量,则VCM将驻留在比蓄电池电压更靠近接地的位置,因为负载将消耗大部分线路。

    关于建议,有几个后续问题需要解决:您希望获得哪种类型的产出? 数字,模拟电压还是模拟电流? 是否需要内部比较器? 您希望测量的精确度是多少?

    请告诉我设计中关注的指标,我很乐意尝试一下,并向您介绍我们的一些设备。

    卡罗勒斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附查找我们将使用的参考板。 它也有许多部件/IC,但为了理解而删除了。
    请注意,在电池运行期间,Q1可能为关/开,Q2可能为开/关,或者Q1/Q2都可能为开/关,具体取决于电池状况。

    要回答您的问题:
    1.需要模拟电压
    2.如果比较器输出也存在短路,则会很好。
    3.准确性不成问题。 当高电流流经系统时,我们需要关闭Q2。 我们将通过编程来实现。
    4.低功耗是最重要的问题,因为它是电池供电的设备。
    5.应该是3.3V的可操作电压。

    如果你能提供你的电子邮件ID,我可以分享整个阴谋,以便更好地理解。

    我的电子邮件ID:vindhyachal.takniki@gmail.com

    e2e.ti.com/.../Design1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的温德哈沙尔:

    基于您的顾虑,我建议您查看INA210,它是安装在上述参考设计中的部件。 它支持3.3V,是我们拥有的最低功耗设备,具有低侧功能。 遗憾的是,它没有比较器输出,但下一个在低侧集成一个的器件(INA301)消耗的功率要大得多(电源高达700uA)。

    根据参考设计安装,设备的VCM将大约为零,因此即使您正在测量50-80+V电池上的电流,您也无需担心给设备加压力。

    卡罗勒斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus Andrews,您好!

    我看到的一个问题是INA接地。
    我随附了更新的示意图供您参考。 我想保持地面如图所示。 如果我将INA的接地保持在感应电阻器的右侧,则我必须将LDO/CMCU接地也切换至右侧。 这将使电流持续流过此感应。
    由于它是电池管理系统/测量应用程序,因此会在容量测量中增加错误。
    对于此INA,我只想测量充电电流,如指示的方向所示。
    在这种情况下是否有任何解决方案?

    将通过私人信息向您发送完整的示意图。

    e2e.ti.com/.../8802.ckt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的温德哈沙尔:

    回顾您的原理图,我对您的设置有点困惑。 充电器是否会连接在负载点? 您在充电器的哪个位置挂接? 关于接地问题,这是选择低侧感应时引入的一个缺点。 您可以通过并联电阻器有效地将电阻加阻接地,这将导致轻微的错误。 由于低压侧测量,您还将失去检测接地故障的能力。

    卡罗勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus,您好!

    是的,充电器是否可以在BAT20和Pack-点之间连接,就像我通过消息发送到的shcematic一样。
    准确性不是一种凹点。
    我只能测量充电电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vindhyachal,

    如果您希望检测超出范围的电流以保护电池,并且不需要实际的电流读数,INA300可能是一个不错的解决方案,因为该设备具有适合电池供电应用的待机模式。

    谢谢!

    Motaz