This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:OPA1622与OPA1688 SNR/DNR/在特定条件下的交叉通话(32欧姆负载和30mW输出功率)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1688, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569512/opa1622-opa1622-vs-opa1688-snr-dnr-cross-talk-at-specific-condition-32ohm-load-and-30mw-output-power

部件号:OPA1622
主题中讨论的其他部件:OPA1688

尊敬的专家:

对于耳机应用, 客户希望在 30mW 输出功率和32ohm负载条件下获得SNR/DNR/交叉通话的数量。

                            OPA1622     OPA1688

SNR (dB)                      ?                     ?

DNR(dB)                       ?                     ?

串扰(dB)               ?                      ?

您会帮我找到 这些号码吗?

谢谢!

徐志勋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jung-Ho

    两种产品的正确串扰值均为140 dB。 对于运算放大器,其他参数更难定义,因为它们通常是音频DAC的规格。 运算放大器的SNR在很大程度上取决于其使用的电路。 使用缓冲区配置进行比较(G=+1),两种产品的SNR将为:

    OPA1622:128 dB (20-kHz带宽),130 dB (A加权)

    OPA1688:119 dB (20-kHz带宽),120.4 dB (A加权)

    这些数字仅对G =+1配置有效,如果运算放大器配置为其它增益,则SNR数字将更差。

    动态范围(DNR)在很大程度上取决于运算放大器所使用的负载条件及其电源,因为DNR纯粹是可复制到RMS噪声基准的最大信号的比值。 假设负载为32欧姆:

    OPA1622:最大输出:2.19 Vrms,DNR:135 dB (20-kHz带宽),136.7 dB (A加权)

    OPA1688:最大输出:1.265 Vrms,DNR:121 dB (20-kHz带宽),122.7 dB (A加权)

    如果使用600欧姆负载,DNR数字将会提高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    非常感谢您对技术问题的善意解释。
    此致,
    徐志勋。