This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37A73EVM:TRF37D73/关于TRF37x73 EVM原理图设计

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF37A73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569252/trf37a73evm-trf37d73-about-trf37x73-evm-schematic-design

部件号:TRF37A73EVM
主题中讨论的其他部件:TRF37A73

您好,

我计划 使用TRF37X73 (X= A或B或C或D)设计放大器增益PCB,并且我计划使用以下堆叠,它是否合适?? 如果不能,请建议我堆叠以设计此PCB ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepthi,您好!

    我认为堆叠对于设计TRF37X73 PCB来说是可以的。

    此致,

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     我计划使用BNX016-01 EMI/EMC滤波器作为电源, 要使此PCB符合EMI/EMC认证,需要特别注意什么?您能建议我将此PCB堆叠成最佳组合以符合EMI/EMC认证吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepthi,您好!

    只要器件/ PCB没有寄生辐射,或者符合特定国家/地区的EMI/EMC法规要求,我认为PCB应该能够通过EMI/EMC测试。 这当然包括零件的任何自振条件。 在电源上使用EMI/EMC滤波器当然有帮助,同时使用正确的电源旁路电容器也是如此。

    我认为您拥有的堆栈与TRF37A73 EVM类似,因此应该可以。 您可能需要查看用户指南的射频法规遵从性页面: www.ti.com/.../slau546.pdf ,了解EVM符合哪些合规性测试要求。

    此致,
    Rohit