This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:INA260接口

Guru**** 2576585 points
Other Parts Discussed in Thread: INA260EVM, INA260

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569377/ina260-ina260-interface

部件号:INA260

您好,

我是一名EE学生,在一个高级设计项目中从事小型风力和太阳能发电机。 设备有一个小的LCD显示屏,我想显示很多东西,其中一个是总产生的功率。 根据其数据表,INA260将是一款非常适合的产品,并通过其集成的并联电阻器大大简化了我的印刷电路板设计。 我很难找到如何与芯片连接以编程校准值。 是否需要单独购买接口通信器? 我有一个具有I2C通信功能的自由板,我有没有办法使用它? 我已经阅读了INA260EVM PDK的用户手册,但不确定这是验证仿真器还是校准和设置设备,还是以上所有内容。 我觉得我花了很多时间,但却找不到这个问题的明确答案。

提前感谢您的支持。

Kyle Swezey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Kyle:

    INA260的主要通信标准是I2C。 我假设您是指NXP Freedom开发板? 如果是这样,您应该能够通过I2C将该板上的Kinetis MCU连接到INA260。

    INA260EVM是一 种独立的设计,它允许用户根据自己的需要快速评估和建立原型,并了解器件的所有功能。 我认为您的困惑可能来自USB数字挖掘设备在中间的接口? INA260EVM附带的用于评估目的的软件 基于LabVIEW,并  通过笔记本电脑通过图形用户界面运行。  INA260生成的I2C信号被发送 并转换为USB,以便与 笔记本电脑连接,因为您的典型笔记本电脑没有I2C输入端口。  我不知道您的高级设计项目计划是什么,但 通常,您不需要购买这样的中间设备。 只要I2C信号具有SDA和SCL输入,您就可以直接将其输入到您要处理数据的任何MCU中。 如果您想阅读USB-DIG界面,我提供了以下链接:

    http://www.ti.com/lit/ug/sbou180/sbou180.pdf

    希望这能有所帮助,

    卡罗勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kyle,

    此外,您是否购买了INA260EVM? 我建议高级设计人员使用它,以帮助了解芯片的所有知识,我建议您将其用于任何其他计划使用的设备,因为它们在 原型过程中发挥着重要作用。  如果 您订购USB数字适配器,它将随附该适配器。

    卡罗勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Carolus的支持!
    这无疑是一个学习过程。 我没有购买INA260EVM,但我只购买了芯片。 我对现金有点紧扣,所以我不能负担得起EVM,但希望通过充分的研究和实验,我将能够获得有关该器件及其如何与系统其余部分连接的良好工作知识。 是的,我要将其连接到NXP Freedom板。 再次阅读数据表,我发现此芯片的唯一可配置功能是警报,我不会在该项目中使用。 一旦我拿到芯片并深入了解,我将让您了解我的最新进展。 再次感谢您的帮助!

    Kyle