This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393:偏移电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393A, LM393, LM393-N, LMV762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567050/lm393-offset-voltage

部件号:LM393
在“线程:”, “LMV762”中讨论的其他部件

我的设计需要低输入偏移电压。  多年来,我一直在使用LM393进行这种设计,并取得了成功。  在我最近的一批主板上,主板经过测试,最终产品在生产过程中测试良好。  在对客户运行一小时后,他们开始失败。  我发现偏移电压大于规格允许的值。  典型值为2mV,最大值为5mV,在125C下,绝对最差值应为9mV。  我正在测量样品的室温下10mV到12MV。  我可以转至LM393A,因为规格更好,但我现在的规格不符合规格,如何知道它们是否符合规格。  我可以看出这些通过了我们的初步检查后,它们会如何通过您的初步检查。  我在主板上至少填充了750个这些可疑部件。  我可以向您发送您需要的任何其他信息,以使其正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多详细信息。 LM393以3.3V的电压供电。 单电源。 负输入在两个10K电阻器之间连接,以构成3.3V电源的分压器。 这会在3.3V电源或1.65 电压的中心产生负输入。 正极输入连接到15转10k电位计。 电位计的这一侧也连接到510K电阻器,然后将电阻器连接到3.3V。 电位计的另一侧连接至10K分压器。 这会在正极输入和始终为正极的负极输入之间产生精确的电压差。 这模拟了我的实际电路,但它位于演示板上,因此我可以隔离设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Cortland:

    您能否提供您正在使用的完整部件号? 有两个版本:LM393和LM393-N,后者是以前的National Semiconductor版本。 他们是不同的"在罩下",并得到不同的群体的支持。

    查看示意图也很有帮助-包括输入阶段和输出驱动的内容...以及电源旁路。

    您是否正在查看带有示波器或DMM的输出? 您是否在实际电路中添加了滞后?

    如果您需要低偏移,请考虑LMV762,在125°C和相同引脚输出下,最坏情况下偏移为1mV。 请注意,它速度更快,具有推拉输出(无需输出上拉)。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科特兰,

    LM393上的VIO是在GND的共模下指定的。 其他有效共模电压下的VIO将与GND输入VIO几乎相同。

    LM393共模上限范围是VCC -在25C时为1.5V,在0C的低温条件下为VCC - 2V。

    在中轨上,共模为VCC - 1.65V,这可能是一个问题,特别是3.3V VCC在低侧运行时。 或设备在0C下运行。

    当输入电压不同时,设备将最低输入电压视为共模。

    正如您所说的,正输入至少为3.23V,负输入为1.65V (假设电压为3.3V)

    这非常接近25C的上限。  

    您如何验证VIO? 您能详细解释吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想您没有理解解释。 我希望本周有更多时间来更好地解释。 一直忙于更换坏部件。