This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确保测试OPA615

Guru**** 2817775 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569462/issure-about-testing-opa615

部件号:OPA615

大家好,我在构建电路测试OPA615时遇到了一些问题。

我只想使用OTA功能,而不是SOTA部件。 因此,我只是将与SOTA零件相关的引脚(4,7,10,11)保持断开状态,并按照数据表中的图39构建其他引脚。 此外,我将引脚2 (发射器) 直接连接到地面。 对于引脚12 (收集器),我使用50的电阻器作为负载。  

但是,当我为该芯片供电而不注入输入信号时,我注意到输入引脚(基座)和输出引脚(收集器)处有一些直流值。 对于不同的芯片,值将不同。

此外,对于一个芯片来说,结果是相当混乱的情况,即有相当大的电流从电源流出,约150mA。 但是,在我在输入引脚(基座)上串联25个电阻器,注入像30mV这样的输入信号后,该芯片就能正常工作了。  

我的问题是:  

首先,如何处理SOTA部件的未使用PIN,以便不会影响我的OTA功能部件。  

其次,输入针脚下方的直流值断路在哪里? 此外,芯片中为什么有大电流?  

我不知道芯片是否不能使用,因为输入引脚处于开路状态。

我期待你的答复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不要让未使用的输入引脚保持浮动。 要解决此问题,请将引脚10和11绑定到GND。 您也可以将引脚7 (保持)系在GND。 输出(引脚4)可以保持浮动。

    完成此操作后,您可以让发射器通过50欧姆电阻连接至GND,而集电极连接至GND。

    您使用的Rq的值是多少?

    请使用此TINA-SPICE电路模拟电路,以便您可以将测量值与模拟值进行比较。

    -Samir

    e2e.ti.com/.../OPA615_5F00_OTA.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。 实际上,我模拟了它的香料模型。 但是在模型中,当我把所有未使用的引脚(引脚4,7,10,11)连接到GND,只是让发射器与GND相连,集电极通过50欧姆电阻器与GND相连,我可以看到仍然有一些奇怪的东西。 首先,我将Rq设置为300欧姆。 如果我只是保持基座引脚断开,则此引脚上的电压为-1.57V。 有一个-35mA的大电流从收集器流入芯片。 此外,发射极有-63mA的大电流流入芯片。  仅当我通过25欧姆电阻器将一些信号(如30mV)注入基座引脚时,电流才会下降到正常水平。 此时,发射极电流变为2.8mA,集电极电流变为正常输入电压乘以跨导。

    这就是为什么我不知道到底座是否不能断开的原因。 但如何解决呢?
    我期待你的答复。 非常感谢
    Lucy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lucy,
    必须有一些阻抗连接到GND,否则基本电流无法通电。 您可以通过将电阻器连接到GND来完成此操作...只需确保您连接到底座的电源可以驱动负载。
    -Samir