This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:LMH5401单位增益,单端到单端配置?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569431/lmh5401-lmh5401-unity-gain-single-ended-to-single-ended-configuration

部件号:LMH5401

它可能关注的对象:

LMH5401如何配置为单端到单端的单位增益配置?

谢谢


艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Art,

    我发布了一份参考设计文件,显示LMH5401的单位增益。

    www.ti.com/.../tiduai1.pdf

    至于只使用一个输出,我在一段时间前发布了一篇关于此问题的博客文章:

    e2e.ti.com/.../differential-to-single-ended-what-happens-when-you-use-only-one-differential-amplifier-output

    如果这些参考资料未能回答您的问题,请随时在此主题上发布其他问题。

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Loren!

     感谢您的参考。

    在这两个文档中,部件LMH5401是否由单个电源供电(即5V或3.3V)?  如果不是,则:

    1)。 如何使用一个电源配置单端输入和单端输出?

    2)。  这对部件上的CM终端有何影响?

    谢谢

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Art,

    LMH5401通常使用+-2.5V或5V单电源。 不同之处在于,使用+-2.5V时,CM针脚可设置为0V,输入信号可进行接地参考。

    使用5V单电源时,CM端子需要设置为2.5V,输入信号需要交流耦合或偏置为高达2.5V。

    此致,
    Loren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Loren!

    谢谢!

    艺术