This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RCV420:1.25 电压偏移

Guru**** 2989080 points

Other Parts Discussed in Thread: RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/565834/rcv420-1-25-volts-offset

部件号:RCV420

大家好!

我正在使用rcv420进行(4-20mA)电流到电压的转换,如图所示。

我使用两个不同的电源,一个(+-12 V)为rcv420供电,另一个(+15V) 通过可变电阻器驱动电流,作为我的电流源。 问题是,对于4 mA电流,我得到大约1.25 伏特的偏移,同样对于20 mA,我得到6.27 伏特的偏移。 0 mA时输出变为零。 如果我使用正确,或者需要进行哪些更改才能使偏移无效,请帮助我。

感谢您的期待。

此致,

Muhammad Awais

伊斯兰堡QAU学生。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    我建议您仔细检查您的电气连接,特别是引脚15 (RCV FB)与引脚11/10 (REF输出)的连接。 此连接在反馈环路中为T网络提供-1.25V偏移,如数据表的"工作原理"部分所述。