This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA172:OPA172计算中的差分输出阻抗

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA172, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/569397/opa172-opa172-differential-output-impedance-looking-in-calculation

部件号:OPA172
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

OPA172以恒定电流源配置连接。 我很难理解在10kHz频率下测量R3之间的阻抗是多少。 如果在10kHz时测量R3之间的阻抗,阻抗是否为:

10kHz (1欧姆)至地电位时的输出阻抗,

从地面向上R1 (100欧姆)。 10kHz时的总阻抗为10kHz时的101欧姆?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ee_Matt,您好!

    R3上左侧的阻抗为100k,适用于高达~1kHz的低频,其中回路增益较大。 超过此频率,电路的环路增益开始降低,因此阻抗降低。

    在1kHz时,回路增益为20dB (回路增益=(10MHz /(1+(100k/100)))/ 1kHz =~10V/V = 20dB),在10kHz时低至0dB。 10MHz是OPA172增益带宽产品,(1+100k/100)是适用于此电路的噪声增益。

    下面是左侧显示71.1kohm的输出阻抗估计值:

    以下是TINA-TI模拟文件供参考:

    e2e.ti.com/.../OPA172-Output-Impedance-E2E-Hooman-1_5F00_23_5F00_17.TSC

    此致,

    Hooman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,这真的很有帮助。