This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2371-Q1:TLV2371-Q1无输出问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV2371-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/567183/tlv2371-q1-tlv2371-q1-no-output-issue

部件号:TLV2371-Q1

你(们)好

某些TLV2371-Q1输出不好。

所以我在正输入和负输入之间进行了测量。

异常TLV2371-Q1打开,正常(良好) 1约为930mV。

我已经使用了20K以上的版本,但未出现此问题。

为什么会出现此问题? 什么是检查点?

请告诉我并帮助我。

谢谢

我附加了测试文件。

e2e.ti.com/.../1212.TLV2371QDBVRQ1.ppt</s>2371

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运算放大器输出是否有问题? 请您提供更多详细信息吗? 您应将20K电阻器插入何处? 请测量每个输入和GND/VDD之间的值吗? 我认为使用直流表测量2个输入之间的特定电压是正常的。

    请确保您的仪表探针接触到设备引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    TLV2371-Q1的输入是湿度传感器。 但一些异常的TLV2371-Q1输出根本不是什么。

    20K不是电阻值。
    我的意思是,我在本产品中使用了20K TLV2371-Q1s,目前还不错。 但此时出现了此问题。

    输入与GND/VDD测试尚未进行,我将进行测试。

    我发现了一些症状。
    请检查上面附加的PPT文件。

    所有异常TLV2371-Q1均为打开,所有正常部分均为930~940mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用万用表附上了测试结果。

    请检查此文件并告诉我此异常原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要求测量每个引脚的导通性,这可以通过将正极探针置于GND,将负极探针置于其他引脚来实现。 读数应为二极管下降约0.7V。

    详细说明故障模式非常重要。 预期的输出是什么?您正在测量什么? 有多少设备在应用程序中出现故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好SS Jung:

    请接受我的朋友邀请。